结果:找到"SEG-TH_0.36×2 的数码管封装在哪找",相关内容1000条
  • TIM0开发板测评报告+4位数码管显示
  • 1.整体使用评价感谢立创的活动,抽中了开发板;收到的是MSPM0L1306开发板,开发板简洁,彩色丝印标识很清楚;因为是刚学STM32,第一次使用TI的芯片,使用起来比较缓慢,后面空了再慢慢研究.2.开发项目流程(方案介绍、方案系统框图、调试、指令等)测试了一个TM1650驱动数码管的方案;安装TI库,更新调试软件版本;根据提供的示例代码修改,调试I2C通信,测试LED数码管显示.3.成果展示(图片、描述等)
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:xiaojin 发帖时间:2024-01-22 18:10:00
  • 封装库真是用着头疼,怎么才能让他不更新啊
  • 我现在遇到一个非常难受的事情,这个问题是致命的,我在打开以前我设计的原理图重新设计生成pcb或者复制之前的原理图时,报错服务器找不到封装,我想着这可能是我使用了lc的库,于是我每次使用库都先把器件另存为个人库,但是好像还是不行,我设计的工程隔一段时间就要重新找器件需要耗费很多的时间。我想过用半离线版本,上手后发现还不如在线版本,比如没有共享库,图纸的设置搞了半天也不行(这部分的问题我已经上报,但是没有收到反馈)。最最奇葩的还在后面,你们的系统库我使用R0603,前一天还好好的,过了一天竟然显示也没有封装,我就奇了怪了,这么普通的元器件,用的这么广泛,怎么封装还要变呢,我用AD几年不变的库,不...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 丢失 专业线版本 服务器不到我 发帖人:rainInNew 发帖时间:2022-05-06 10:51:00
  • 不知道在哪建立自己的封装库?
  • 刚使用立创EDA,找一款TSSOP20封装,我看名称脚间距是0.65mm,实际测试是0.635mm,这是两种封装,早期的确实都是0.65mm,当前多是0.635mm。不能混淆的,还是有些不一样。不知道在哪建立自己的封装库?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 不知道建立自己库? 发帖人:wenzi 发帖时间:2019-05-31 15:32:00
  • 商城发出的找回密码邮件收不到
  • 缺陷:找回密码邮件收不到,其他类型邮件正常。此缺陷曾经造成我这个账号(当时仅绑定邮箱,未绑定手机)无法登录。我的账号问题在5月31日已经得到妥善处理,立创qq客服通过帮助我补绑手机解决问题。但我现在试验了一下,这个缺陷本身还是没修好。目前仍然无法使用邮件找回密码,只有手机找回好用。还请贵站开发继续安排修复,谢谢。
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 回密 发帖人:shamiao 发帖时间:2018-06-14 10:36:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: